主题中讨论的其他器件:CD74HC4051-Q1、 TS3A5017
自3月以来、我使用一个 LDC1614芯片构建了一个原型电路来对25个线圈进行采样。 在通道0、1和2上、我正常地连接了一个8:1多路复用器、每个多路复用器有8个线圈、在通道3上连接了一个不带多路复用器的单线圈(参考线圈)。 它已经很好地工作了。 正如我预期的那样、多路复用器中相邻线圈的感应信号的0.05%左右存在一些串扰。 我可以在我的应用中容忍这种情况。 所用的多路复用器也来自德州仪器(TI)(CD74HC4051-Q1)、它们应该能够快速开关(最大 340ns)。
另一方面:在我的电路中、我观察到另一个我无法完全理解的特殊现象、我现在没有一个最佳的解决方案。 很难用几句话来解释,因此,我还附上一份文件,为感兴趣的人更详细地解释所有内容。
这种现象只在一个通道内发生、这意味着 LDC1614的不同通道不会相互影响。 考虑到通道0、只要在该通道上对线圈进行采样、下次该通道对线圈进行采样时、之前的测量结果就会影响实际测量。 例如、当我将多路复用器连接到通道0、并将4个线圈连接到此多路复用器时、前一个线圈的测量值始终会对下一个线圈产生强烈影响。 我认为没有违反任何时间条件、我仔细检查了这些条件并设定了较长的安全裕度。 出于安全原因、我将 LDC1614置于睡眠模式、然后更新多路复用器选择位、等待几毫秒、然后再次启动 LDC1614、所有通道的稳定时间都很长。 从上一个采样线圈到下一个采样线圈始终存在这种强的非线性串扰。 它不在物理布局中、因为当采样线圈的序列发生变化时、该特殊串扰会遵循该序列、并影响物理上与之前不同的线圈。
我发现消除这种特殊串扰的唯一方法是关闭 LDC1614并在每次采样时重新启动+重新初始化它、而不是将其置于睡眠模式。 我认为 LDC 芯片在内部将每个通道的"谐振电路驱动器"部分调整为连接到它的线圈、以实现更稳定的测量、 但是、如果该连接的线圈在每次采样时通过多路复用器进行切换、则从之前的线圈到下一个线圈的非线性特殊串扰频段会发生变化。
-是否有其他想法导致这种特殊串扰?
-为解决特殊的串扰问题,还可以做些什么? 更好、更少的时间损耗。
感谢您的建议。
附加文档中提供了更多详细信息。