请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LDC1314 主题中讨论的其他器件: TIDA-00508
您好、您好、我们可能会对您有所关注、
我对 TIDU953有两个问题(1º 使用 LDC1314电感数字转换器的 Δ Σ 刻度盘)。
Q1;TIDU953的可重复性定位精度如何?
我想知道它是否是相同的精度、即使我经常转动它。
Q2;TIDU953处是否有温度特性?
如果您有任何参考资料、请告诉我。
此致、
Manabu Itto