请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:HDC1008 尊敬的先生:
根据规范、IDD 电源电流
睡眠模式= 100~200nA
2.工作模式= RH 测量+温度测量=最大220+185uA,对吧?
谢谢、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的先生:
根据规范、IDD 电源电流
睡眠模式= 100~200nA
2.工作模式= RH 测量+温度测量=最大220+185uA,对吧?
谢谢、
尊敬的 Luc年
是的、正确:
睡眠模式= 110nA、典型值
2.工作模式=> RH 测量= 180uA 典型值。 -最大220uA
T 测量=典型值155uA -最大值185uA
在任何情况下、请考虑工作模式电流仅在以下转换时间内消耗:
RH 测量(11位分辨率)= 3.85ms
t 测量(11位分辨率)= 3.65毫秒
因此、如果您考虑进行秒测量、则平均电流消耗为:
{180uA*3.85msec (RH 测量)+ 155uA*3.65msec (T 测量)+ 0.11uA*992.5msec (空闲电流)}/1000msec = 1.36uA
每 秒 RH + T 测量(11位分辨率)的平均电流消耗仅为1.36uA。
如果您有任何疑问、请告诉我。
此致、
Carmine