This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC2114:LDC2114以替代 LDC1314

Guru**** 1138100 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC2114, LDC1101, TIDA-00508, TIDA-00615, TIDA-00828, LDC0851
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/659584/ldc2114-ldc2114-to-replace-ldc1314

器件型号:LDC2114
主题中讨论的其他器件: TIDA-00508LDC1101TIDA-00615LDC0851TIDA-00828

你(们)好,先生  

我们希望使用 LDC2114在应用中执行以下操作  

因此、此应用将使用2节 碱性电池、需要支持1.8V 电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    LDC2114与该设计不兼容、因为 TIDA-00508采用绝对位置原理、LDC2114仅提供相对测量。 作为替代方案、您可以添加1.8V 至3.3V 的升压转换器以保持现有方法、也可以使用4个支持1.8V 和绝对位置感应的 LDC1101器件。
    此致、
    Luke
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Luke

    我在下面看到了一个参考设计,我知道这个参考可以支持1度分辨率
    我们希望使用 Surface Dial 执行类似的产品

    如果您有此演示视频,请帮助分享链接  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    1度转盘参考设计(TIDA-00508)和32位置增量编码器参考设计(TIDA-00828和 TIDA-00615)都与 LDC2114固有的基线跟踪算法不兼容。 现在、如果您对32位置增量编码器设计等增量编码器感兴趣、则可以使用参考指南(www.ti.com/.../tidubg5)中所示的 LDC0851。 LDC0851器件可在1.8V 电压下工作、但在没有外部占空比的情况下不会产生固有的低功耗。 此外、为了支持此演示的1度版本、由于隔离1度旋转所需的小线圈直径以及 LDC0851传感器的限制大于2µH μ m、该转盘必须非常大(>100mm)。 在电源上添加小型升压转换器或使用多个 LDC1101仍然会更容易、如上一帖子中所述。
    此致、
    Luke