请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMCS1100EVM 我们给出了参考输入 Vref = GND,然后提供1A 负载(IN +、IN -),但 Vout 传感器输出接收到30mV/A
2. VSS= 5V,输入+输入 -高达30A ,逐渐增大,输出电压值为非线性。
建议使用线性输出、以满足我们高达30A 的要求
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们给出了参考输入 Vref = GND,然后提供1A 负载(IN +、IN -),但 Vout 传感器输出接收到30mV/A
2. VSS= 5V,输入+输入 -高达30A ,逐渐增大,输出电压值为非线性。
建议使用线性输出、以满足我们高达30A 的要求
Ansalomin、
我在您在 这里发布的另一个主题中进行了响应。 我将把它标记为"已关闭"。