This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM63:技术咨询

Guru**** 664280 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1188380/lm63-technical-inquiry

器件型号:LM63

您好、E2E 专家、

你好。

我为 评估模块(EVM) LM63LM64LM96x63EVM 软件 GUI 安装了 GUI (修订版 B)。 它与我在另一台计算机上使用的软件相同。

 由于某种原因、安装新软件后、每次连接风扇时、它都无法从电路板中读取任何数据。 我在旧计算机上执行了相同的过程、但它工作正常。 我还有我的旧计算机、因此我知道电路板可以正常工作。

 对于驱动程序、它会自动安装。 我尝试安装它与用户指南类似,但 Microsoft 会自动从程序(x86)下的 Texas Instruments 文件夹中进行安装。

提前感谢您的支持。

此致、

CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果未使用提供的驱动程序、GUI 软件可能无法找到电路板。 是否确定电路板如图26所示? 在插入风扇之前、您是否能够读取传感器并对其进行配置?

    谢谢、