This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP461-SP:查询主题器件型号数据表中未列出的电气参数。

Guru**** 1178510 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP461-SP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1188921/tmp461-sp-inquiry-for-electrical-parameters-not-listed-in-datasheet-of-subject-part-number

器件型号:TMP461-SP

您好!

 

我正在根据文档编号 MDA-QS-003-PMAP-REVC (附录 A)进行降额分析、并想知道您是否有比数据表提供的数据更多的可用数据。 我专门询问(1)输出电流的最大参数、(2)输入电流的典型参数、(3)串行总线时钟频率的典型参数、(4)结温的最大参数(摄氏度)和(5)结温的典型参数(摄氏度)。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DeAndre:

    感谢您在传感论坛上发帖。

    (1)数据表的第6.5节针对不同模式和总线频率指定了输出电流。

    (2)输入电流仅在绝对最大值10mA 时指定。 请注意、这是一个应力额定值、长时间处于绝对最大条件下可能会降低器件可靠性。

    (3)串行总线时钟频率没有典型规格。 TMP461-SP 可在0.001至2.17MHz 的 SCL 工作频率范围内运行、但该器件是 I2C 目标器件、不控制时钟频率。

    (4)第6.1节规定绝对最大结温为150°C

    (5)结温没有典型参数、 这取决于每个系统的条件。 此器件的建议运行条件为-55°C 至125 C

    此致、
    Nicole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicole、

    感谢您的反馈和快速响应。 这解决了我的问题。

    尊敬的、

    德安德烈