This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM57-Q1:LM57 Rsense1或 Rsense2短接 GND

Guru**** 691310 points
Other Parts Discussed in Thread: LM57
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/638466/lm57-q1-lm57-rsense1-or-rsense2-short-gnd

器件型号:LM57-Q1
主题中讨论的其他器件:LM57

你(们)好

      如果 LM57 Rsense1或 Rsense2短接至 GND。  将显示什么温度或 发生什么情况

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kerr、

    请允许我花几天时间来了解这一点。

    开尔文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、开尔文、

    请帮助。

    谢谢、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    我的理解是、它将饱和至150C 跳变点、增益将为 J5 (-12.924mV/°C)。  我的一位同事正在实验室中对其进行测试。  我将再次与他核实。

    开尔文  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Scott、

    将 Rsense1或 Rsense2接地将跳闸点设置为150C、增益将为 J5 (-12.924mV/°C)。

    开尔文