This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP235-Q1:FMD 故障模式

Guru**** 1183760 points
Other Parts Discussed in Thread: LM50-Q1, TMP235-Q1, LM50
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1189224/tmp235-q1-fmd-failure-modes

器件型号:TMP235-Q1
主题中讨论的其他器件:LM50-Q1LM50

大家好、

根据相关主题、当 VDD 和 VOUT 不在封装的同一侧时、似乎不考虑"VOUT 对 VDD 短路"。

LM50-Q1是我们已经使用过的器件、它包含"VOUT 对 VDD"短路条件、因为两个引脚在 SOT-23封装的同一侧。  

查看 TMP23x-Q1器件时、不再包含"VOUT 对 VDD 短路"、但 SOT-23封装的 VDD 和 VOUT 引脚仍位于封装的同一侧。

为什么 TMP23x-Q1 FMD 不再包含"VOUT 对 VDD"短路条件?

谢谢、

Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacob、

    请记住、故障模式分配基于工程判断。 我认为 TMP235-Q1器 件忽略"VOUT 对 VDD"的短路状态并不准确、这完全取决于引脚是否位于封装的同一侧。 不过、公平的一点是、一个封装具有此条件、而另一个封装没有。

    我认为这里的目的是涵盖电压输出的不同故障模式、其中"VOUT 功能超出规格与温度间的关系"语句从技术角度可以涵盖"VOUT 对 VDD"的短路条件。

    我没有参与创建这两个文档、但让我尝试一下、为您澄清一下 TMP235-Q1 FMD。

    Jalen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jalen! 感谢您的帮助、并期待听到您能找到的信息!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    下面是我可以告诉您的内容。

    这些报告的格式较旧。 在之前的格式中、对于故障模式表以及如何管理、包括裸片相关故障模式、封装相关故障和多种封装类型、存在一些不一致。   

    可能有特定客户要求 LM50的输出短接至 VDD、针对这种情况在 FMD 表中添加了特定的 FMD 线路。  

    Jalen