This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV401-Q1:有关 DRV401-Q1的一些问题

Guru**** 672920 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV401-Q1, DRV401, DRV421, DRV411, DRV421EVM, TPS7A19, TL720M05-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/670337/drv401-q1-some-questions-about-drv401-q1

器件型号:DRV401-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV401DRV421DRV411DRV421EVMTPS7A19TL720M05-Q1

您好!

根据 DRV401-Q1概述材料、它专为 VAC 传感器而设计。  

这是否意味着 DRV401-Q1只能与 VAC 传感器配合使用?

如果 DRV401-Q1可与其他传感器配合使用、

1.您能否支持输入/输出信息和磁芯信息等传感器匹配?

2. DRV401-Q1能否支持超过300A 的额定电流? 您能不能推荐匝数比等

3.  您能否在补偿线圈和 补偿驱动器之间推荐 Icom1和 Icomp2输出规格?

此致、

Nicky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼基

    大家好、感谢您使用 E2E 论坛。  DRV401可与其他磁通门传感器配合使用。

    1. 使用传感器时、请注意磁探头(传感器)接口部分。  其中包含有关如何与传感器连接的信息。  此外、在探头线圈环路的 EC 表中还应注意探头驱动器的限制。  如果您不想自行设计此探头、我建议您使用 DRV421、该器件内部已有磁通门探头。
    2. DRV401和 DRV421均可支持300A 的输出、但两者都需要较大的线圈绕组来保持线圈电阻较低。  匝数越多、电阻越大、就会出现折衷。   DRV421具有可 帮助进行这些计算的系统参数工具。  DRV401具有非常相似的补偿线圈驱动功能。  DRV421还具有一些有助于进行设计 的技术文档、位于 DRV421技术文档部分。
    3. 我对这个问题感到困惑。  您是否在问 ICOMP 引脚的最大功能是什么?  我们在这些驱动能力上有 EC 表规格。   除此之外、我们还有 一个适用于 DRV411 的 TI 参考设计、该设计提高了驱动能力、但增加了电路。  同样、补偿线圈驱动也与 DRV411上的 DRV401非常相似。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Javier 好、

    您是说 EC 表是数据表中的电气特性、对吗?

    1.是否有 DRV401、而不是 DRV421或 DRV411的技术文档?
    2.是否有仅适用于 DRV401的系统参数工具? DRV421集成了磁通门传感器、而 DRV401则不集成。

    此致、
    Nicky
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼基

    是的、 当我声明 EC 表时、它是数据表中的电气特性。

    除了 数据表和 TI 设计 《使用磁通门传感器进行电流和电压测量的差动信号调节电路》之外、我们没有更多有关 DRV401的技术文档。

    这 不是 DRV401的计算器。  一些参数对于 DRV421非常相似、可用作起点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Javier 好、

    我还有两个问题。

    DRV401-Q1模块中的 H 桥驱动器(差动驱动器)是否用作 FET 或晶体管?
    2.要制作参考板,请使用图42。 数据表25页中的基本连接电路。 电阻、电容和二极管是否有任何推荐(或基准)值?

    此致、
    Nicky
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼基

    1) 1)我将进行仔细检查、但我相信这些功能是 FET。

    2)对于电路、我假设对于 R 和 C、您主要关心 R3、R4、C3和 C4。  我没有这些示例。  这些不是必需的、但有助于处理来自磁通门探头激励的噪声。  对于 R1和 R2、这将基于您的绕组数量和预期的增益。  对于保护二极管、您可以像 使用 DRV421EVM 板一样使用 BAT54S。  我会像 ICOMP1和 ICOMP2引脚上的 DRV421那样连接它们。  这也可以保护 ICOMP 引脚、而不仅仅是差动放大器的输入。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Javier、

    我对 DRV421_System 参数计算器有疑问。

    要计算 DRV401的分流电阻、请尝试使用此计算器。  

    但在 DRV401数据表中无法找到如下所示的输入项。

    如何处理此输入项目?

    请让我得到您的答案。。

    此致、

    Nicky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicky Lim、

    再次感谢您使用该论坛。   

    使用 DRV401时、电感器的电感值应更低。  如果您为补偿线圈的外部补偿驱动器增益、我们的增益设置引脚可帮助提高稳定性。  稳定性通常不是问题、但您可能会看到稳定问题、但您的直流值应该可以。  分流电阻器值将由您所需的范围和补偿环路中的环路数量决定。  您的电感将取决于您的磁芯尺寸和环路数量。

    另请注意、如果您的补偿线圈电阻过高、您可能会在尝试测量300A 时遇到问题。  请考虑铜电阻漂移为0.4%/°C  电阻的增加会导致您达到最大补偿驱动能力。  请设计补偿线圈的电阻以实现最大工作温度范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Javier 好、

    您是说该 GSEL 值可由补偿电感值确定、我对吗?

    此致、
    Nicky
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尼基

    对于大多数应用、DRV401上的增益引脚应该为低电平、并且仅当您按照数据表中所述向补偿线圈电路添加增益时。 DRV421具有更多的增益选择特性、可支持不同的电感。 在 DRV421的 GSEL 中、GSEL 有助于实现高频率和稳定性。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier 好、

    客户使 DRV401电路如附件所示。

    您能否检查 DRV401与线圈和 MCU 之间的连接是否正确?

    此致、

    Nicky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼基

    一些意见。  

    • TPS7B6933的最大输出为150mA。  请确保这足以驱动补偿线圈。  除了为 DRV401加电外、该电源还驱动补偿线圈。   
    • DRV401差分放大器的模拟输入未通过 Rshunt 电阻器连接。
    • 建议将一个小电容器与 C3并联。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Javier 好、

    下面还有几个问题。

    使用 DRV401时、电感器的电感值预计会更低。
    问题1. 电感器指的是探头线圈和补偿线圈?

    如果您为补偿线圈的外部补偿驱动器增益、我们的增益设置引脚可帮助提高稳定性。
    问题2. 是外部补偿驱动器 TR 还是 FET?

    问题3. 增益设置引脚是否意味着 DRV401的引脚3 (增益)?
    此增益引脚连接到建议原理图中的 GND。 这种连接是否正确?

    另请注意、如果您的补偿线圈电阻过高、您可能会在尝试测量300A 时遇到问题。
    电阻的增加会导致您达到最大补偿驱动能力。
    问题4. 您能否详细解释上述评论?

    TPS7B6933的最大输出为150mA。 请确保这足以驱动补偿线圈。 除了为 DRV401加电外、该电源还驱动补偿线圈。
    问题5. 客户将在以下3个器件中选择 LDO。 她可以将这些 LDO 用于 DRV401原理图吗? 或者、您能否推荐合适的 LDO?
    TPS7A19、TPS7B6750-Q1、TL720M05-Q1

    此致、
    Nicky
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nicky、

    1. 补偿线圈的电感器。
    2. 我不确定驱动器是什么、但数据表中列出了电阻和驱动能力。
    3. 是的。  将增益引脚连接至 GND。
    4. 下面是一个示例
    • 一次侧电流= 300A 最大值
    • VDD = 5V
    • 补偿匝数= 2000
    • Rshun=4  
    • 估计的补偿电流最大值= 150mA
    • HBridge 最大输出电压= 4.2V

    最大补偿电流150mA = 4.2V/(Rshunt + RcompCoil)。 在这种情况下、Rshunt + RcompCoil <28Ω Ω

    5. LDO 必须为整个电路提供电流。  请告诉我最大补偿电流、以确定所需的最大电流。