This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC11XEVM-PDK:位文件与放大器;eZ-USB FX2LP-接口与放大器的固件;用于备份的 Spartan-FPGA

Guru**** 1144270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/675824/ddc11xevm-pdk-bit-file-firmware-for-ez-usb-fx2lp-interface-spartan-fpga-for-backup

器件型号:DDC11XEVM-PDK

您好、TI、

大家好、

我仍然希望原始发货数据文件涉及:

1) eZ-USB FX2LP 接口和 Cypress 固件

2) 2)相关 Spartan-FPGA 的位文件

以进行备份。 否则,所有失败的实验都将回收评估板 :0

感谢您的帮助、

Ritchie

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ritchie、

    通常不会分发 FPGA 位文件和固件文件。
    我们正在收集您请求的数据。
    这可能需要几天的时间才能回到您的工作中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Praveen、
    这听起来很有希望:)

    此致、

    Ritchie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Praveen:

    很遗憾,我没有得到你或你的同事的任何反馈

    请向我解释:为什么 TI 不愿意分享一些工作代码或回答我的问题?? (现在在两个帖子中、已准备就绪)

    TI 客户是否应该购买昂贵的 EVAL 板、而您是否应该将它们留在偏僻的地方?

    我的观点是:为什么不尽可能多地向您的客户宣传、以便使他们充分利用给定/付费的硬件??!

    我希望有改进的空间!

    谢谢、

    Ritchie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    很抱歉收音机没有声音。 我的团队在这些产品方面的经验有限、不确定可以分享什么/是否可以分享。 我们一直在努力跟踪上一个团队为他们工作。 我们希望竭尽所能为您提供帮助。

    刚刚与他们交谈、我们无法共享您请求的所有文件的原因是 EVM 不是用于开发目的、而是客户评估和演示器件的一种方式。 我们拥有的文件尚未经过审查、以便向客户发布。 我确实找到了一些可能对您有用的文件。 (不允许我在此处发送文件)请通过 mendez@ti.com 向我发送电子邮件、然后 我将向您发送文件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:
    非常感谢您的大力帮助-我真的很感激!  我还将遵循您在上一封电子邮件中的提示。

    “已解决”按钮在哪里;-)

    此致、

    Ritchie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您已经单击了它。 绿色轮廓表示问题已解决。 小心!