This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMT84-Q1:关于 TI#39;s AOQL

Guru**** 1133960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/691590/lmt84-q1-about-ti-s-aoql

器件型号:LMT84-Q1

LTM 84-Q1数据表(第5页)中列出了以下注释。

(1) TI 的 AOQL (平均出厂质量水平)有一定的限制。



这℃着数据表中指定的±2.7 μ A 是平均值、在某些情况下、这是否意味着也有超过该值的值?

或者、如数据表中所述、±2.7°C 是指最大值还是最小值?

Harukawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Harukawa

    ±2.7 μ A 是℃精度的最小值和最大值、而非平均值。

    Megan