This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT3005:查找 CLS 传感器解决方案

Guru**** 1139930 points
Other Parts Discussed in Thread: OPT4048
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1186413/opt3005-look-for-cls-sensor-solution

器件型号:OPT3005
主题中讨论的其他器件:OPT4048

大家好、

我们是否有 CLS 传感器解决方案(检测色温和亮度)?

谢谢  

此致

刘丽莲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lillian、

    请查看 OPT4048。 它是一款能够报告色温和照度(亮度)的 Tristimulus XYZ 颜色传感器。

    谢谢、

    Brent Elliott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的、我们希望在器件上测试参考 OPT4048、是否可以获得样片? 我们如何在上面购买一些库存?

    提前感谢您

    Guillem Castellvi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Guillem、

    样片和评估模块(EVM)可在线购买。  您可以 在此处的产品页面上找到样片和 EVM 的链接

    Rahland