This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP422:是否可以将温度监控二极管从 LM95233更改为 TMP422?

Guru**** 1482555 points
Other Parts Discussed in Thread: LM95233, ADC12QJ1600, TMP422, ADC09QJ1300EVM, TMP421, DXP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1192262/tmp422-temperature-monitoring-diode-change-from-lm95233-to-tmp422-possible

器件型号:TMP422
主题中讨论的其他器件:LM95233ADC12QJ1600ADC09QJ1300EVMTMP421DXP

大家好、  

我的客户希望考虑 ADC12QJ1600 +温度传感器、我们正在推广 LM95233和 TMP422。

连接到 ADC、TDIODE+/-处、Q1、NPN 晶体管。 (例如,来自参考设计 ADC09QJ1300EVM)。

对于 TMP422、根据数据表、似乎  使用了 PNP 转移。 如果客户将 ADC1QJ1600与 TMP422结合使用、如何进行连接?  

我向 DC 团队提出了同样的问题、这不是问题、但他们要求我询问传感团队。 请回答。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所示的 LM95233和 ADC12QJ1600原理图采用 ADC 作为远程温度通道1进行连接。 NPN Q1作为通道2进行连接。 Q1器件无需测量 ADC 的温度。 实际上、第二个 ADC 可以连接为 LM95233的通道2。 您还可以使用 TMP421而不是单通道版本 TMP422。 除远程通道之外、所有远程温度传感器、包括 LM95233、TMP421和 TMP422、都可以报告自己的温度。

    使用其他远程温度传感器时、连接是相同的。 ADC 的 TDIODE+将连接到 DXP 或 D+或类似设备。 有关晶体管连接、请参阅下图。  

    TMP422器件在 I2C 地址分配上是唯一的。 它将使用与其远程结极性相对应的地址、如下所示。 在这里、您可以看到 DXP 和 DXN (D+和 D-)交换取决于所需的地址。 TMP421具有专用地址引脚、不会增加这种混淆。  

    谢谢、