This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT3007:原理图检查

Guru**** 657930 points
Other Parts Discussed in Thread: OPT3007
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1190900/opt3007-schematic-check

器件型号:OPT3007

尊敬的 TI 团队:

您能否帮助检查 OPT3007的原理图并为设计提供一些建议?

e2e.ti.com/.../OPT3007-Schematic.pdf

我们还对输入 电压纹波有一些疑问、输入电压为1.8V、电压纹波为100mV。

谢谢、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    除非控制器具有内部上拉电阻器、否则您将需要在 SDA 和 SCL 线路上使用上拉电阻器。 器件应在此纹波下正常运行。

    谢谢、

    Brent Elliott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brent、

    非常感谢您的回复。  我们在 整个终端上设计了上拉电阻器。 光学感应模块端是否还需要此类设计(SDA 和 SCL 线路上的上拉电阻器)?

    谢谢、

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    只要 SDA 和 SCL 线路在整个电路上都有上拉电阻器、就不会出现问题。

    谢谢、

    Brent Elliott