标题中有问题。 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Lauren、
因此、AFE不再 是放大器前端(内部电流反馈放大器的输入) 可以测量直流电流、内部逻辑将在这些信号超过数据表中列出的内部阈值限制(5mA、15mA 等)时对其做出响应。
但是、问题很少:
传统电流互感器可处理直流 故障电流。 市场上似乎有直流电流互感器、但它们不仅是电流互感器、还包括用于测量直流故障电流的其他电路或组件。
AFE3010 (特别是 PH 引脚)需要振荡~60Hz 信号才能正常运行。 该信号通常来自标准交流 GFCI 应用中的线路电压、但如果没有交流线路电压、则可以是0V 至20V 的简单方波/三角波/正弦波。
3.必须禁用此器件的其他功能、例如通过设置 SEL=float 来禁用 SCRTST 功能、同时完全移除 NG_OUT 引脚上的中性接地故障电流互感器和电路。 这些并不是真正的问题、但需要发生这些问题才能使 AFE3010在直流环境中运行。
以下是一些可以提供其他想法的文档:
此致、
Peter