This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP117:TMP117上的应力

Guru**** 688030 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP117
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1190050/tmp117-stress-on-tmp117

器件型号:TMP117

您好、E2E 专家、

你好。

请确认 TMP117是否可以处理 ca。 旋转管道上的静态负载为29000g (将完全封装电子兼容环氧树脂/硅酮)。

G 负载可能会是。 29000 g。我想知道是否有任何传感器可以承受此类负载并且仍然工作正常。

此致、

CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 CSC -  

    我认为答案可能是否定的、但请客户澄清这实际上是静态负载还是循环负载、因为简要描述更详细地描述了我认为可能是循环负载的情况。 此外、请询问他们这是重量还是 g 力、因为术语 g -负载通常用于描述质量加速产生的直接力。  

    了解更多有关此处的完整用例的信息也会有所帮助、从而帮助我们了解更多信息、然后能够进一步评论。  

    此外、是否有阻止客户直接向 E2E 发帖的东西?  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    你好

    我担心客户的电子邮件域不被允许-我代表他发布的原因。

    尽管如此、感谢您的解决方案、收到反馈后、我将再次收到反馈。

    此致、

    CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的-谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    你好。

    g 数是没有任何重量的 g 加速度、我想、如果乘以 tmp117的重量、我们会得到 g 负载吗? 此测试台上的优点是、我们评估用于嵌入温度传感器的旋转管道没有循环 rpm 变化、但静态 rpm 为 final/max 40000rpm (因此是出色的 g-accel)。 这些传感器将嵌入一个通道并采用完整封装、例如"CHT SilSo SE2014"(高压认证电介质填充剂、例如 e-comp)。 这是否有助于确定这项研究工作是否可行?

    请告诉我。

    此致、

    CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 CSC -  

    我们通常不建议在我们的高精度器件(TMP117是0.1°C 精确器件)上使用下溢或过充、因为这些器件会对器件产生非常不利的应力、首先、 在数量级小于 我在 上面的描述中所读出的数量级。 因为我认为他们远远超出了我们的测试范围、所以他们必须自行规划和进行实验。