请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/755072/lm335-temperature-deviation
器件型号:LM335主题中讨论的其他器件: LM35、 TMP235、 LM135A、 LM135、 LM235A
您好!
我的客户最近对 LM335进行了持续项目评估,但对结果不满意。 工程师注意到温度偏差约为10°C、这对他来说太大。
他需要一个偏差最大为5°C 且与 LM335软件兼容的替代方案(参考 Vout 的温度计算必须与 LM335的计算方法相同)。
他查看了 LM35并说规格可能适用、但问题是与 LM335的软件兼容性。
这里是否有您可以推荐的替代方案?
此致、
Stani