This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1000:温度范围内的阶跃函数响应

Guru**** 1490375 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1001, LDC1101
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/875710/ldc1000-step-function-response-over-temperature

器件型号:LDC1000

您好!

我最近继承了基于 LDC1000的设计。 两个问题。

接近数据寄存器的读数对温度非常敏感。 我知道这是由于我们基于 PCB 的传感器绕组固有的温度系数造成的。

随着温度升高、LDC1000以阶跃响应。 假设我将设备从25摄氏度加热到30摄氏度、接近数据随温度呈线性增加、当我继续加热到38摄氏度时、接近数据卡在4764、然后呈线性上升一段时间、然后卡在4992。 这是因为 LDC1000的运行吗? 数据表和各种应用手册未说明 LDC1000激励或测量外部电路的精确度。

其次、我们使用 LDC1000 TSSOP16来测量 RP (而不是电感)、它将被淘汰。 替换产品是否有下降 ?

 

此致

Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    您能否说明数据停留在单个值的时间? 如果您尚未看到它、我们有一个有关 LDC10xx 器件温度补偿的应用手册: http://www.ti.com/lit/an/snaa212a/snaa212a.pdf

    我们有一个 LDC1000即 LDC1001的直接替代产品。 主要区别在于 LDC1001无法驱动外部晶体、需要外部时钟输入进行 L 感应。 这一点根本不会影响 Rp 感应、因此您无需更改设计。 但是、请注意、我们的产品系列中有许多更新的 LDC 器件、可能适用于您的应用。 这些较新的器件具有更高的分辨率和更低的功耗。 如果 您仍可以在设计中更改器件选择、我建议查看《LDC 器件选择指南》。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kristin、您好!

    随附的是 Excel 电子表格、其中显示了我描述的响应。 x 轴是以摄氏度为单位的温度、在设备升温时长时间记录。 y 轴是接近数据值。 有32个传感器通过模拟多路复用器连接到一个 LDC1000。 所有传感器位置均为空、即不存在目标。  

    AppNote 未在回复中解释平台。

    更改为 LDC1001对现有设计的影响最小。 它的 YTEOL 是什么 ?

    此致

    Richard

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/1023/variation-avec-temperature-TI.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    您的 RP_MIN 和 RP_MAX 值是多少? 与 LSB 电阻值相比、我想查看实际电阻数据。

    如果您在应用手册 I shared 中查看 Rs 与温度间的关系图、我们的数据点之间的距离均为~20°C。 您的图形上有一个更精细的刻度、如果您查看较大的温度阶跃、我想知道它是否看起来与我们的图形类似。  

    在测量 Rp 响应与目标距离时、您是否看到类似的步骤?

    我们没有计划使 LDC1001停产。 您可以在以下位置找到我们的 EOL 政策: http://www.ti.com/support-quality/quality-policies-procedures/product-life-cycle.html

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kristin、您好!

    e2e.ti.com/.../Rp-response-v-distance.xlsx

    抱歉、我的回复延迟、我被另一个项目跟踪。  

    RP_MIN=19h 、RP_MAX=3Fh

    是的、Rp 响应与目标距离的响应与阶跃类似。

    我已经做了一个实验来展示这一点。 请参阅随附的电子表格、尤其是第二张图表。 基本上、A 列是距离、N 列是接近数据。 当目标远离传感器时、接近数据值中存在明显的阶跃、绝对值与之前的温度范围测试相同。 如果接近数据是 ADC 的输出,为什么它的行为是这样 的? (数据表中的« 该 RP 范围可视为 ADC 的最大输入范围。 ») ADC 是否有缺失的代码 ?

    此致

    Richard Kelly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    感谢您提供更多详细信息。 您会看到与发布此 E2E 问题的人员类似的效果。 如果更改 RP_MAX 值不会更改响应、则此问题的唯一解决方案是使用 LDC1101。 它具有解决此问题的特定设计更改。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以做一些实验来确定更改 Rpmax 的值是否可以解决该问题。 如果响应中的步骤和非单调性不再存在,那么该结果对我们在生产、过热等环境中可能接收到的所有 LDC1000s 是否有效?  

    是否有您可以分享的勘误表、以便我可以实际定义我面临的问题?

    正如我之前的帖子所述、我打算用 LDC1001替换停产的 LDC1000。 LDC1001是否有相同的问题?

    此致

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    如果更改您的 RP_MAX 设置可以解决该问题、则该问题可能与配置相关、而不是上面链接的 E2E 问题中显示的问题。 在这种情况下、您在生产中接收到的 LDC1000s 的运行方式都应相同。 如果更改 RP_MAX 不会更改行为、则并非所有器件都存在此问题。

    遗憾的是、我们没有要分享的勘误表、LDC1001中也会出现此问题。 这是 LDC1101的显著改进之一。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kristin、您好!

    感谢你的帮助。

    此致