This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDEP-0104:最大检测范围

Guru**** 878940 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDEP-0104, AWR1642
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/871342/tidep-0104-maximum-detection-range

器件型号:TIDEP-0104
Thread 中讨论的其他器件: AWR1642

您好!

 TIDEP-0104 "奇迹检测参考设计"表中规定最大距离为20m。

但是、如果我使用模块 d_{max}={if_{max}* c}/{2*S}、其中 S 是线性调频脉冲的斜率、而 if_{max}是 IF 带宽、 值 S=67.978 MHz/microsecond (取自演示的 ODS_DEFAULT_CONFIG chrip 配置文件)和 IF_{max}= 5MHz (摘自 AWR1642数据表第32页)、最大范围的值应仅为11米左右。

这是怎么可能的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、

    你是对的。

    您可以修改线性调频脉冲配置以增大距离。

    谢谢你
    Cesar