This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST-ODS:TIDA-020011 TIDA-01570 I2C LP87702DRHBRQ1

Guru**** 675400 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642, LP87702, AWR1642BOOST, MMWAVE-SDK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/785923/awr1642boost-ods-tida-020011-tida-01570-i2c-lp87702drhbrq1

器件型号:AWR1642BOOST-ODS
主题中讨论的其他器件:AWR1642LP87702AWR1642BOOSTMMWAVE-SDK

我注意 到、这两个参考设计都将 AWR1642的 I2C 引脚连接到电压稳压器 LP87702DRHBRQ1。

由于这些设计的软件尚未公开、您能否向我提供 I2C 操作代码的相关部分。 或者至少让我知道用于启用 lp87702降压/升压转换器的逻辑是什么。 标准 AWR1642BOOST 不使用这些 I2C 引脚。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Krishna、

    请参阅 MMWAVE-SDK 中的 I2C 驱动程序、了解 I2C 读取和写入功能。

    如果您需要更多信息、请告诉我。

    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Raghu

    我认为我的问题措辞不正确。 我不需要有关如何使用毫米波对 I2C 进行编程的信息。 我需要的是、在此特定设计中、I2C 用于连接到板载电压稳压器 LP87702DRHBRQ1以启用降压/升压。 我需要该启动关断序列、该序列通过 I2C 从 AWR1642发送到稳压器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Krishna、
    请参阅此 PMIC 的类似主题和数据表。
    e2e.ti.com/.../2848218
    www.ti.com/.../lp87702-q1.pdf


    此 PMIC 使用默认 OTP、在该板上、AWR1642当前不会通过 i2c 发送任何命令来更改序列。 但请等待、直到问题专家向您提供有关 i2c 启动/关断序列的最新信息。


    此致、
    Jitendra
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只是执行更新
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krishna、

    LP87702稳压器将通过将 NRST 和 EN1设置为高电平来启用。 无需 I2C 控制。 如果在 OTP 读取后需要更改某些设置、则需要 I2C。  

    当 NRST 和 EN1 =高电平时、OTP 读取大约需要1.2ms、之后的启动和关断时间对于 LP87702DRHBRQ1器件有效

    该器件具有0-15ms 的延迟设置、因此落后的值有效(2ms、3ms、3ms、2ms、4ms、 1毫秒)

    此致、

    图莫