This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST-ODS:TIDA-020011

Guru**** 1185670 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/785217/awr1642boost-ods-tida-020011

器件型号:AWR1642BOOST-ODS
Thread 中讨论的其他器件:AWR1642

我找不到适用于此参考设计的手势软件。 TI 资源库中的手势应用适用于1443

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    正确、AWR1642代码尚未发布。

    我们计划发布它、但到今天为止、我还没有确切的日期

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对该代码更感兴趣、以了解配置参数是硬编码还是从外部闪存读取/写入。 如果配置参数是从外部闪存读取的、您能告诉我用于从外部闪存读取写入的 SDK API (如果可能、提供示例代码)吗?

    编辑:我找到了讨论毫米波 SDK 外部闪存读取和写入的文档 swra583.pdf。 因此我要关闭这个线程。