请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1642BOOST-ODS 主题中讨论的其他器件: TIDA-020011
awr1642boost-ods 和 TIDA-020011的 PCB 层叠似乎有所不同、
您能不能建议、如果我使用 TIDA-020011设计、因为它位于用于 awr1642boost-ODS 的 PCB 堆栈上(由于银色浸渍表面)、我是否需要修改天线元件以实现阻抗匹配?
换言之、是 TIDA-020011和 awr1642boost-ODS 的天线元件尺寸和 GCPW 传输线路、它们是准确的副本还是针对不同的 PCB 堆叠进行了调整。