This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]哪些器件最适合环境温度检测?

Guru**** 1463140 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP112, TMP116, LMT01, TMP235, TMP61, TMP63, TMP64
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/927440/faq-which-devices-are-best-suited-for-ambient-temperature-sensing

主题中讨论的其他器件:TMP112TMP116LMT01TMP235TMP61TMP63TMP64

在选择用于测量环境温度的传感器时、我应该考虑什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在设计用于环境温度感应的系统时、必须考虑布局。 传感器必须与其他发热组件隔离。 有关  参考设计和推荐器件、请参阅环境温度监测。
    虽然所有 TI 器件均可用于环境温度检测、但以下是需要考虑的器件:
    • TMP112
      • 高精度数字温度传感器
      • 无需校准
      • 低功耗使得此器件适合于电池供电运行
    • TMP116
      • 高精度、零校准数字温度传感器
      • 合适的 RTD 替代产品
      • 与 I2C 和 SMBus 接口兼容

    • LMT01
      • 2引脚数字输出温度传感器
      • 可转换为双线温度探头(电线长度可达2米)

    • TMP235
      • 高精度模拟输出温度传感器
      • 低功耗
      • 10°C 至125°C 范围内的正斜率输出为10mV/°C

    • TMP61、TMP63或 TMP64
      • 具有正温度系数的硅基热敏电阻  
      • 快速热响应时间
      • 高线性;无需任何线性化电路  
      • 所需校准极少