This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK:无法使用 IWR6843ISK 连接到演示可视化工具

Guru**** 657500 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, IWR6843ISK, TIDA-010022, MMWAVEICBOOST, TIDA-01022
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/882868/iwr6843isk-unable-to-connect-to-demo-visualizer-using-iwr6843isk

器件型号:IWR6843ISK
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHTIDA-010022MMWAVEICBOOSTTIDA-01022

你(们)好,

我无法将 IWR6843ISK 连接到演示可视化工具。我可以使用 uniflash 在  实验练习中刷写 iwr6843isk 的 pplcount lab xwr68x.bin 文件、 然后使用  pplcount gui.exe 程序获取点云映射。在 IWR6843ISK 的设置过程中、我已正确使用正确的串行端口。 但是、每当我按下 "send config to the mmWave device"时 、它将显示  COM 端口50和 COM 端口51 "正在等待数据"。  我希望我能得到帮助,非常感谢,期待你的答复。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您正在使用错误的可视化工具。 请 阅读手册

    此致、

    Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Justin。
    我能够在     实验室中使用 uniflash 刷写 iwr6843isk 的3D_people_count_68xx_demo.bin 文件、 然后运行 mmWave_People_Counting_GUISetup.exe 程序。但当我成功连接到串行端口并按下"发送配置"时、3D 图解没有发生任何变化。即使我在传感器的检测区域四处走动、他仍然没有数据更改。我真诚希望得到您的建议和回复。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Justin。
    我能够在      实验室中使用 uniflash 刷写 iwr6843isk 的3D_people_count_68xx_demo.bin 文件、 然后运行 mmWave_People_Counting_GUISetup.exe  程序。但当我成功连接到串行端口并按下"发送配置"时、3D 图解没有发生任何变化。即使我在传感器的检测区域四处走动、他仍然没有数据更改。我真诚希望得到您的建议和回复。 非常感谢。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的设备可能未响应配置文件。 首先、让我们确认在没有 GUI 的情况下为 true:

    1. 将您的设备连接到 Tera Term 等应用程序(tera Term 在 Windows 上运行良好)
    2. 连接到 UART COM 端口、将波特率设置为115200
    3. 如果您重置器件、您应该会看到与以下内容类似的输出:
    4. 如果确实获得输出、则可以尝试使用 tera 项将配置发送到器件。 将换行延迟设置为100毫秒
    5. 在数据 COM 端口上打开另一个 Tera Term 终端-如果您看到随机数据经过、则器件正在发送数据
    6. 如果设备正在跟踪某人、则设备上的 LED 应闪烁。

    如果您进入步骤3,但没有看到任何消息,则说明设备无法正常启动。 这通常是以下问题之一:

    1. 电源不兼容(需要5V 3A)-值过高或过低会导致电路板无法正常工作
    2. 器件未设置为功能模式(确保删除了 SOP2并点击复位按钮)
    3. 器件为 ES1 -请参阅 用户指南 以确定版本

    如果您需要更多帮助、请告诉我。

    此致、

    Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Justin。
    首先、我确定我的电源是5V 3A、我的器件是 ES2。
    1.我使用 uniflash 将3d_people_count_68xx_demo.bin 文件闪存放入 iwr6843isk EVM 中、并移除 sop2跳线、然后单击复位按钮以进入功能模式。启动 Tera Term 程序以连接到 UART COM 端口、将波特率设置为115200、然后按器件的复位按钮、 Tera Term 的显示窗口中没有响应。


    2.为了消除器件本身的问题、我已烧录了之前的 pplcount_lab_xwr68xx.bin 文件并执行了与上述相同的操作、并发现 Tera Term Display 窗口已响应。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Justin。
    我真的需要你的帮助。
    如何将器件配置为使用 tera 或其他串行端口工具术语?是否有任何相关文档和代码可供参考?
    我真诚希望得到你的建议和答复。 非常感谢。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Tera Term 实际上只是一个串行端口实用程序-您可以使用它发送或接收数据-它对调试非常有用。 如果需要、您可以使用该器件进行配置、只需将配置文件粘贴到其中即可。

    返回到您的问题-由于器件是 ES2且具有正确的电源、因此预编译的二进制文件应该可以正常工作。 如果在工具箱的安装过程中出现一些损坏、我建议使用 Code Composer Studio 来重建二进制文件。

    此致、

    Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Justin。

    我真的需要你的帮助。
    我尝试使用 Code Composer Studio 8.1.0重建 the.bin 文件或重新安装工具包、但仍然无法正确获取图像数据。
    这次我选择了配置文档、但每次我按下"发送配置"按钮时、可视化工具都无法响应。


    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Justin。

    我真的需要你的帮助。
    我想使用 IWR6843ISK EVM 闪存 TIDA-010022 pc_lab_xwr68xx.bin 文件并在器件上成功运行、希望解决以下两个问题。
    我应该使用哪个可视化工具来观察人体的轨迹和点云图?
    当我使用 MMWAVE_peoer_Counting_guisetu.exe 时、即使没有 GUI、结果也与以前相同。
    2.可以使用串行端口工具发送命令、配置相关参数、启动传感器和读取数据。
    是否有任何相关文档可供参考?

    我目前正在使用:

    IWR6843ISK (ES2.0)+ MMWAVEICBOOST
    Code Composer Studio 8.1.0
    MMWAVE_INDUST_toolbox_4_1_0
    MMWAVE_INDUST_toolbox_4_2_0
    MMWAVE_SDK_03_03_00_03
    uniflash_5.2.0
    MMWAVE_Demo_Visualizer 3.3.0
    MATLAB 运行时2017a (9.2)


    我真诚希望得到你的建议和答复。 非常感谢。
    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以想到几个潜在问题:

    1. 您输入的 COM 端口可能会翻转。
    2. 计算机正在阻止对 COM 端口的访问、因此 GUI 应用程序无法使用这些端口。 这对于未注册的软件很常见、通常可以通过以 admin 身份运行来修复。
    3. 发送的配置错误(我认为您已确认您使用的配置和设置正确)

    要使用 TIDA-01022、请下载工具箱的旧版本。 版本4.0.0最好。 您可以从 TI Resource Explorer 页面中选择不同版本的工具箱。 完成此操作后、运行实验"68xx_people _Counting"-这与 TIDA-01022中使用的软件相同。 它附带 Matlab GUI -查看这一个是否适合您。

    此致、

    Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Justin。
    首先、您在描述中提到了 TIDA-01022、我提到了 TIDA-010022、这让我不确定我们是否也在谈论同样的事情。


    其次、我首先刷写 TIDA-010022((http://www.ti.com.cn/tool/cn/TIDA-010022?keyMatch=%E4%BA%BA%E5%91%98%E8%AE%A1%E6%95%B0&tisearch=Search-CN-everything))的 pc_lab_xwr68xx.bin 文件、并使用工具箱的 pplcount_gui.exe 对其进行测试。 版本4.0.0、仍然会发现错误。

    最后、我想通过串行助手发送相应的命令、以启动 iwr6843isk EVM 的检测模式并获取人体速度等检测数据。是否有任何有关该命令的文档可供参考? 我在哪里可以看到它?问题很紧急,我希望得到您的帮助。 非常感谢。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如前所述、仅确认 TIDA-010022中包含的二进制文件适用于将数据传回主机的 CC1352器件。 请下载工业工具箱版本3.6.2或4.0.0并使用68xx_People_Counting 实验。 这是相同的软件、但输出可与 Matlab 可视化工具配合使用。

    此致、

    Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Justin。
    根据您的描述、我在工业工具箱版本的4.0.0中将68xx_People_Counting 的 the.bin 文件闪存为闪存、并将 use.exe 闪存为获取云地图。但仍有以下两个问题、我希望得到您的帮助。
    如您所说、我通过 TIDA-010022下载的 TIDA-010022固件文件中的 pc_lab_xwr68xx.bin 文件是否与工业工具箱版本4.0.0中68xx_People_Counting 实验中的 pplcount_lab_xwr68xx.bin 文件相同?

    2.我想通过串行助手发送相应的命令来启动 iwr6843isk EVM 的检测模式并获取检测数据、例如人体传递的速度。
    是否有任何有关该命令的文档可供参考? 从哪里可以看到它?


    我希望得到你的帮助。 非常感谢。
    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. 该软件的核心功能相同、但 TIDA-010022中包含的软件已进行修改、以连接 CC1352 EVM。 因此、性能将是相同的(尽管工业工具箱上的软件已收到更多更新、因此其性能可能更好)。
    2. 毫米波 SDK 用户指南中介绍了这些命令。 如果您在其中找不到命令、实验附带的 pplcount_customization_guide.pdf 文档中将对其进行介绍。

    此致、

    Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Justin。


    我仍然需要你的帮助。
    现在、我想将 MCU 与 IWR6843ISK EVM 通信以配置和检索数据。我应该将哪个引脚连接到 IWR6843ISK?
    我希望得到你的帮助。 非常感谢。


    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Justin。


    我仍然需要你的帮助。
    现在、我想将 MCU 与 IWR6843ISK EVM 通信以配置和检索数据。我应该将哪个引脚连接到 IWR6843ISK EVM?


    我希望得到你的帮助。 非常感谢。


    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关 将开关设置为 BP/LP 模式以及连接到哪个引脚的说明、请参阅 EVM 用户指南。 查找 RS232线路和 MSS Logger。

    此致、

    Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Justin。
    我仍然需要你的帮助。
    首先、我已阅读 EVM 用户指南。 我有以下问题要问您。
    MMWAVEICBOOST 有两个串行端口、一个是 FTDI_USB 串行端口、另一个是 XDS110USB 串行端口。 应该使用哪个串行端口?

    2.我之前使用过 XDS110USB 串行端口、并实现了闪存和 pplcount_gui.exe 的操作以查看点云图、现在我想实现 MCU 和 IWR6843ISK EVM 之间的通信目标。
    我应该将模块连接到 IWR6843ISK EVM 的哪个引脚?
    哪个是配置引脚?
    哪个是数据输出引脚?
    它们之间的通信协议是什么?

    我尝试将逻辑分析仪连接到 J5的5引脚和7引脚、并观察到串行端口数据 COM51的数据输出、但引脚上没有相应的波形和数据。
    我在 J5中尝试了17和19个引脚、并找到了相同的结果。
    我是否选择了错误的引脚?

    我希望得到你的帮助。 非常感谢。
    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您应该使用 UART COM 端口(用于配置器件)的引脚5和7以及 J6 (MSS 记录器)的引脚9来输出数据 COM 端口。 确保 Tx 变为 Rx。

    第二、在表1中、确保从"40引脚 LP/BP"列复制开关设置。 请注意、需要将开关5移至"off"位置、以便通过这些引脚获取 UART。 (如果您希望再次通过 USB 连接 UART、则可以将其设置为"on")。

    快速参考:

    • J6:引脚9 -数据 COM Tx (没有 Rx、这仅输出数据)
    • J5:引脚5 - UART COM Tx (这将在向器件发送命令时提供"Done"
    • J5:引脚7 - UART COM Rx (接收来自 MCU 的配置命令)

    此致、

    Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您好、Justin。
    我仍然需要你的帮助。

    现在、我使用 MCU 与 IWR6843ISK EVM 进行通信、以配置和检索数据。根据 EVM 用户指南文档、我将其设置为"用于40引脚 LP/BP 的位置"模式、并且配置命令的串行端口也可以正常通信。

    当我想使用电压引脚时、无论它是5V 电压引脚还是3.3V 电压引脚、测试结果发现引脚未输出相应的电压为零。

    我想知道器件如何使引脚输出电压正确吗?


    我希望得到你的帮助。 非常感谢。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    由于这是与原始线程不同的问题、您能否打开新线程? 这将使处于同一情况的其他人更容易找到解决这一问题的办法。

    此致、

    Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Justin。


    好的、我将发布一个新问题。 非常感谢您在此期间回答我的问题。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Justin。
    我仍然需要你的帮助。

    现在、我使用 MCU 与 IWR6843ISK EVM 进行通信、以配置和检索数据。根据 EVM 用户指南文档、我设置了
    将 WR6843ISK EVM 更改为" 40引脚 LP/BP 的位置"模式。 将命令配置为 UART COM Rx 后、UART COM Tx 也可以显示完成情况。
    完成所有命令配置后、数据 COM Tx (J6 MSS logger)也具有数据输出、但我无法确定她的数据输出是否与原始上部计算机配置命令的数据输出一致。如何判断、请检查?
    是否根据数据帧头是否为02 01 04 03 06 05 08 07来判断?
    如果帧头相同、数据是否一致?

    下图是数据 COM Tx (J6 MSS logger)的数据输出部分。 此数据是否正确?


    数据 COM Tx (J6 MSS logger)的数据输出是否有任何相关分析或文档?

    我希望得到你的帮助。 非常感谢。
    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    mmWave SDK doxygen: 文件:////C:/ti/mmwave_sdk_03_03_00_03/packages/ti/demo/xwr68xx/mmw/docs/doxygen/html/index.html 中介绍了数据输出格式

    使用那里的信息、您应该能够将输出数据解析到点云中。

    此致、

    Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Justin。

    我将查看您提到的文档、以查看数据的输出。
    我仍然需要你的帮助。由于这个问题很紧迫,我希望你能得到帮助。

    我使用了 IWR6843ISK  EVM 的 ES2.0版本、 并且 C:\ti\mmwave_industrial_toolbox_4_1_0_win\mmwave_industrial_toolbox_4_1_0\labs\people_Count\68xx_people_Counting\prebuild_binaries\pplcount_lab_xwr68xx.bin 文件 是闪存。
    根据 pplcount_user_guide.pdf 文档的《开发人员指南》下载固件、 使用 Code Composer Studio 8.1.0版、 想要更改 main.c 中的波特率

    但是、在导入开始时出现以下错误。


    我期待收到你的答复。 我将不胜感激。
    非常感谢!

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    那么、该错误是在什么时候发生的? 我不清楚何时发生此错误、或者您正尝试执行什么操作。

    此致、

    Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Justin。

    我通过 MCU 将相关命令配置为 IWR6843ISK EVM、数据串行端口也具有相应的输出。现在我要将数据从数据串行端口传输到 MCU。 通过该程序、我可以知道数据串行端口的波特率为921600。

    但是、我的 MCU 串行端口的波特率高达115200、因此我想通过修改程序中的波特率设置并重建项目来降低数据串行端口输出的波特率。

    根据用户指南在 CCS 中导入工程时发生上述错误、导致我无法导入工程和修改编译。

    我期待收到你的答复。 我将不胜感激。
    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在 CCS 论坛上开始新的主题吗? 这是 CCS 安装的问题。

    此致、

    Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Justin。

    好的、我将重新打开一个主题以提出上述问题。


    但是、正如我之前所问的、我将 TIDA-010022的 the.bin 文件刷写到 ES2.0 IWR6843ISK EVM 器件中、但无法使用可视设备查看相应的点云映射、 也无法实现人员计数和跟踪的效果。稍后、我介绍了我的闪存 C:\ti\mmwave_industrial_toolbox_4_0_win\mmwave_toolbox_4_1_0\labs\people_Counting\68xx_people_binary\prebuild_binaries\pplcount_lab_xwr68xx.bin industried\mmwave_labs_4_wave_parameters、并使用 C:\mmwave_nit_1_s\cmwave_nit_0_mwave_nest_prue_nation\s\cmwave_nation\s\cmwave_nit_prue_nestination\s\cmwi_prue_nation\s\cmwe_ pplcount_gui.exe

    因为我的最终目标是通过 IWR6843ISK EVM 的数据串行端口实时获取毫米波传感器检测到的每个人的移动速度和移动路径等数据、从而实现人员计数和跟踪的目的。

    我要问的问题是、在将 mwave_industrial_toolbox_4_1_0_中的 pplcount_lab_xwr68xx.bin 文件闪存用于 IWR6843ISK EVM 之后、他的数据串行端口是否会输出毫米波传感器实时检测到的每个人的移动速度和移动路径等数据、 以便我能够实现员工计数和跟踪的目的?

    这个问题对我来说非常重要,我希望得到你的详细答案。 这将影响我今后工作的所有方向。
    如果我没有清楚地描述任何内容,你可以提出,我将提供详细的说明和解释。

    我期待收到你的答复。 我将不胜感激。
    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将重新打开一个主题以提出上述问题。

    但是、正如我之前所问的、我将 TIDA-010022的 the.bin 文件刷写到 ES2.0 IWR6843ISK EVM 器件中、但无法使用可视设备查看相应的点云映射、 也无法实现人员计数和跟踪的效果。稍后、我们将刷写 C:\ti\mmwave_industrial_toolbox_4_0_win\mmwave_industrial_labs_4_1_0\people_Counting\68xx_people_Counting\prebuild_peoples\pplcount_lab_xwr68xx.bin 的二进制文件、并使用 C:\mmwave_toolbox_4_intrabs_1_mmwabout_4_mwabout_mwave\wave\se_nest_pruation_apination_apine_inarias\s\cmw_4\mw_64_pruels\cmw_4\mwe_in64_pruels\cmw pplcount_gui.exe

    因为我的最终目标是让毫米波传感器实时检测到的电流区域内的总人数、以及通过 IWR6843ISK EVM 串行端口实现的每个人移动速度和路径、 从而实现人员计数和跟踪的目的。

    为此、我想提出的问题是、我稍后采用了 MMWAVE_INDUSIAL_toolbox_4。 1.0 pplcount_lab_xwr68xx。 BIN 文件要刷写 IWR6843ISK EVM 条目设备后、其数据串行端口将在当前总员工数的区域中实时输出毫米波传感器、 每一个经过的移动速度、移动路径(如数据)、以便我可以实现人员计数和跟踪目的?

    这个问题对我来说非常重要,我希望得到你的详细答案。 这将影响我今后工作的所有方向。
    如果我没有清楚地描述任何内容,你可以提出,我将提供详细的说明和解释。

    我期待收到你的答复。 我将不胜感激。
    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此数据为输出、请参阅用户指南中的输出格式部分。

    由于该主题已关闭、我现在将关闭它。

    此致、

    Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Justin。

    非常感谢您的耐心和帮助。

    此致。