主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、 TIDA-010022、 MMWAVEICBOOST、 TIDA-01022
你(们)好,
我无法将 IWR6843ISK 连接到演示可视化工具。我可以使用 uniflash 在 实验练习中刷写 iwr6843isk 的 pplcount lab xwr68x.bin 文件、 然后使用 pplcount gui.exe 程序获取点云映射。在 IWR6843ISK 的设置过程中、我已正确使用正确的串行端口。 但是、每当我按下 "send config to the mmWave device"时 、它将显示 COM 端口50和 COM 端口51 "正在等待数据"。 我希望我能得到帮助,非常感谢,期待你的答复。
谢谢。