This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV333具有 IR 热电堆的参考电路

Guru**** 1136940 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV333, OPA177, INA818, INA188, TIPD209, LMP91051
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/920903/tlv333-reference-circuitry-to-with-ir-thermopile

主题中讨论的其他器件:TLV333OPA177INA188INA818TIPD209LMP91051

尊敬的先生

我指的是此 URL https://e2e.ti.com/blogs_/b/industrial_strength/archive/2020/04/07/how-to-design-an-infrared-thermometer-quickly 上红外温度计的方框图

我 正在寻找  与该传感器连接的参考设计 TLV333。 根据适当的组件值、我将使用热电堆 IR ZTP-148SR。 我已附上传感器数据表及其应用手册供您参考。

实际上、我先前在放大器论坛中发布了这个问题、但他们要求将其发布在这里、

此致、

Manoj Hiwarkar

联系人:9916707384e2e.ti.com/.../Thermopile-Infrared-Sensor-_2D00_-ZTP_2D00_148SR.pdfe2e.ti.com/.../Application-Note-amphenol_5F00_as_5F00_thermopile_5F00_ir.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj、

    您将为应用提供单电压轨还是双电压轨? 您将具有什么最大输出电压或增益?

    我尚未找到采用 TLV333运算放大器的热电堆参考设计。 向我提供设计要求后、我可以向您发送 Tina 仿真。 这是否适合您?

    以下是使用精密仪表放大器进行热电堆设计的方法。  

    我认为您更喜欢采用如下类似的设计。

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您及时回复 Raymond。

    我不知道是否需要双轨。 我将根据你的建议执行这项工作。 我必须检查最大输出电压或增益。 感谢您的参考设计、我将介绍一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj、

    这是我找到的有关热电堆参考设计的链接。  

    https://www.tinacloud.com/tinademo/tina.php?path=EXAMPLESROOT%7CUSER%7C&file=Infrared%20Detector%20Amplifier%20for%20FB.TSC

    如果您需要 TLV333中的运行原理图或需要进一步的帮助、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它不会打开 Raymond。 它显示错误为"File not found"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj、

    这是我刚才捕获的图像。  

    如果您需要更多助手、请告知我们。

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Raymond。为什么交流电源连接到同相输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj、

    交流电源用于模拟输入信号、振幅为5uV 左右、可能不超过100Hz。 该传感器采用 Dexter Research Center 的 ST60、T-18封装(我今天上午在您的另一个 E2E 中包含了传感器链接)。 所示为 ST60数据表、500K 黑色主体 IR 源的输出电压为100uV、典型值为330uW/cm^2。  

    最棒的

    Raymond  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj、

    您可能对此感兴趣:

    将 TI 的 OPA177用于此电路或更好的解决方案。

    您应该决定采用薄膜传感器还是硅基传感器。 它们的温度系数有很大差异。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是"采用精密仪表放大器的热电堆设计"。 已测试?。 您能解释一下它的工作原理吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj、

    热电堆是一系列 TC 模型组合在一起,  “采用精密仪表放大器的热电堆设计”,电路应该正常工作。 它与通过 AZO Sensors 网站提供的以下原理图没有明显不同。 三个运算放大器 OPA177等效于单集成仪表运算放大器、如 INA188、INA818、另请参阅以下链接。  

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/t/818894

    下面是 INA188仪表方框图:

    如果您需要更多助手、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 是否有适用于此的评估板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj、

    我没有找到特定的 TC EVM、但我们有通用仪表运算放大器 EVB、这将使您的设计稍微简单一些。  

    https://www.ti.com/tool/INAEVM-SO8#technicaldocuments

    https://www.ti.com/lit/ug/sbou122b/sbou122b.pdf?ts=1594657231310&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FINAEVM-SO8

    另请查看以下链接:在该主题下方、有一系列技术文档。  

    https://www.ti.com/product/INA188?keyMatch=THERMOCOUPLE%20EVM&tisearch=Search-EN-everything

    如果您需要更多助手、请告知我们。 如果您需要上述热电堆仿真、请告诉我您更喜欢哪种仪表运算放大器适合该应用。   

    最棒的

    Rayond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj、

    另请查看以下 NDIR 应用手册、它可能会降低应用成本。  

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmp91051.pdf

    https://www.ti.com/product/LMP91051?keyMatch=LMP91051%20DATASHEET&tisearch=Search-EN-everything#order-quality

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好极了。 我非常感谢大家的努力。 我将仔细研究这个问题并返回给您。 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    根据功能、我认为"TIPD209"设计最适合我的应用、但不适合功耗、因为它需要6V 至36V 的输入电压、这是非常高的。 我不能告诉您确切的功耗、但 我想拥有非常低的功耗、方便的医疗级设计。 那么,您能告诉我我们如何修改此设计吗?

    此致、

    Manoj Hiwarkar

    8087764569 / 9916707384。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    根据功能、我认为"TIPD209"设计最适合我的应用、但不适合功耗、因为它需要6V 至36V 的输入电压、这是非常高的。 我不能告诉您确切的功耗、但 我想拥有非常低的功耗、方便的医疗级设计。 那么,您能告诉我我们如何修改此设计吗?

    此致、

    Manoj Hiwarkar

    8087764569 / 9916707384。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj、

    我们有许多仪表放大器可供选择、适用于各种应用。 在选择所需的微功耗仪表放大器时、您能否查看以下主题?

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/t/818894

    选择感兴趣的设计后、我将帮助您修改应用的设计。  

    下面是我搜索的另一个列表、可帮助您进行选择。  

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/instrumentation/products.html#p236typ=0.04;0.5&sort=p236typ;asc

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、好极了。 雷蒙德还有一件事,我也对你刚才所说的“LMP91051”感兴趣,因为它将帮助我减小尺寸和降低成本。但在某种程度上, 我不得不担心 LMP91051:

    1.是否为医疗级别? 数据表中的任何地方都未提及。

    2.我能不能得到比这更便宜、更小的东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj、

    关于 LMP91051、我认为您必须在传感器组中发布另一个 E2E 问题。 我对回答我们提供的 NDIR 传感器选择并不熟悉。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以告诉我该组的名称吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj、

    我认为它应该在传感器组-->温度和湿度感应应用组中。 请指定 LMP91051 NDIR 传感应用。  

    最棒的

    Raymond