请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMP116EVM 主题中讨论的其他器件: TMP116、 TMP117EVM
我插入 TMP116EVM、得到错误:I2C 从 ID 地址不正确。 我经常使用该板、现在我收到了这条消息、无法使用它。 如果我取消单击演示模式、它会不断弹出相同的错误、然后关闭。 如何解决??
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.