主题中讨论的其他器件:TUSS4470、 PGA450-Q1、 PGA460
你(们)好!
我正在设计一种检测正在靠近物体的设计、然后在检测到正在靠近物体时生成警报。
我正在尝试计算延迟。 为此、我需要:
-经过数据路径并进入 FIFO 的近似时钟数(假设为16MHz)。 我知道这将取决于配置、因此典型值会更好。
-从 FIFO 到 LIN 总线的时间(以时钟为单位)
-FIFO 更新之间的典型时间。 此外、了解这取决于突发配置、但典型配置会有所帮助。
我们正在执行餐巾计算、以确定检测距离最大的物体与能够生成本地警报之间的延迟。
非常感谢!
隆达