This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA450Q1EVM:接收到的回波和 FIFO 之间的延迟、FIFO 到 LIN 之间的延迟以及 FIFO 将使用新数据更新的突发之间的典型时间

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSS4470, PGA450-Q1, PGA460
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/882289/pga450q1evm-latency-between-echo-received-and-fifo-fifo-to-lin-and-typrical-time-between-bursts-when-fifo-will-be-updated-with-new-data

器件型号:PGA450Q1EVM
主题中讨论的其他器件:TUSS4470PGA450-Q1PGA460

你(们)好!

我正在设计一种检测正在靠近物体的设计、然后在检测到正在靠近物体时生成警报。

我正在尝试计算延迟。 为此、我需要:

-经过数据路径并进入 FIFO 的近似时钟数(假设为16MHz)。 我知道这将取决于配置、因此典型值会更好。

-从 FIFO 到 LIN 总线的时间(以时钟为单位)

-FIFO 更新之间的典型时间。 此外、了解这取决于突发配置、但典型配置会有所帮助。

我们正在执行餐巾计算、以确定检测距离最大的物体与能够生成本地警报之间的延迟。

非常感谢!

隆达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ronda:

    测量之间的延迟主要取决于您需要检测的最大距离。 假设您通过空气进行超声波飞行时间测量、这将大约为毫秒级。 根据最大距离和已知声速确定往返飞行时间的公式可计算为:

    ROUND _TRIP_TOF (s)=(max_Distance_One_Way (m)* 2) / velime_for_sound (m/s)


    例如、如果我在室温下所需的最大通过空气距离为5m、则:

    ROUND _TRIP_TOF =(5m * 2)/343m/s = 29.2ms

    在记录周期内、FIFO 通过 ROUND TRIP_TOF 迭代填充实时时间。

    与实际 ToF 测量相比、接口通信时间可以忽略不计。 假设 LIN 总线以19.2kBaud 的速率运行、则每个位的宽度为52us。 根据后 ToF 处理功能和通过 LIN 总线发送的数据量、您可以假设额外的距离<4m。

    顺便说一下、PGA450-Q1非常老旧、我们发布了几款更新且性能更好的器件、例如 PGA460和 TUSS4470。 请查看超声波 E2E 常见问题解答、了解有关基于您的应用类型的特定器件建议的更多详细信息: https://e2e.ti.com/support/sensors/f/1023/t/748143