This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP117:对于人体健康设备上的皮肤接触材料、我们有什么建议吗?

Guru**** 669750 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP117, TMP116METER-EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/934495/tmp117-did-we-have-any-suggestion-for-skin-contact-material-on-human-health-device

器件型号:TMP117
主题中讨论的其他器件: TMP116METER-EVM

您好、先生、

我们的客户希望设计我们的 TMP117用于人体健康器件、该器件会接触人体皮肤并获得温度测量结果。

下面有3个问题需要您的支持:

1.我们对皮肤接触材料是否有任何建议? 如果是、您能否提供建议或供应商品牌?  

2.客户提到皮肤接触"聚合物"的材料、是推荐的材料吗? 如果是、我们是否有任何建议 制造商?

3.关于组件的放置、如果 TMP117离系统的热源很远、则应加上。 但是、如果由于器件的尺寸而难以实现这些目标、我们会推荐什么? 对于这种空间受限的器件、是否还有其他意见或经验可供分享?

期待收到您的评论。

谢谢、

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    感谢您的发帖。

    [引用用户="George Liu1"]

    1.我们对皮肤接触材料是否有任何建议? 如果是、您能否提供建议或供应商品牌? [/报价]

    我们真正能给出的唯一材料建议是使用非氧化、生物相容的材料、如不锈钢。 我们很高兴查看他们提出的任何设计。  

    [引用 user="George Liu1">2. 客户提到皮肤与"聚合物"接触的材料、是推荐材料吗? 如果是、我们是否有任何建议 制造商?[/报价]

    我不确定"聚合物"是什么意思、您能找到有关此材料的更多信息吗? 一般而言、用于此目的的理想材料具有良好的导热性、可设计为小接触或非常薄的层。  

    [引用用户="George Liu1]3. 关于元件的放置、 如果 TMP117 离系统的热源很远、则应该是正极。 但是、如果由于器件的尺寸而难以实现这些目标、我们会推荐什么? 此类有限空间器件的任何其他评论或经验共享?

    考虑到电路板尺寸、他们仍应尽量提供尽可能多的距离。 除此之外、它们还应在器件周围包含一个镂空(有关示例、请参阅 TMP116METER-EVM)。 本应用报告 详细介绍了热传导以及一些布局建议背后的原因。

    此致、
    Brandon Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢主席先生,我还有一个问题。

    我们的 TMP117是否有任何自检方法/程序以及测试规格/标准?

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    TMP117没有自检程序。 如果您想在组装后检查其精度、则必须将其与外部基准进行比较。 在这一级别、还必须在极稳定的温度环境中进行精度比较、例如搅拌液体浴。  

    为了检查其通信、主器件只能发送 I2C 命令(也许是读取器件 ID 寄存器)并验证 TMP117是否正确响应。  

    此致、
    Brandon Fisher