主题中讨论的其他器件:IWR1642
您好!
我想通过 UART 从 L3雷达立方体发送数据。 我已经阅读了很多文档和其他主题、但我无法在任何地方获取、因此我希望您能够提供帮助。
首先、我已经 注意到 UART 速度很慢。 但我的想法如下:对于4个 Rx 和 TX 天线、每个二进制4个字节和256个二进制文件箱、每个线性调频脉冲有4*4*256=4096字节。 UART 的波特率为921600位/秒、因此应该可以通过 UART 发送少量的线性调频脉冲。
mmwavesdk 1.2.0.5中的 Doxygen Demo 显示了2维雷达立方体、如下所示:
在 dss_data_path.h 中、将 EDMA 源设置为第二维度 FFT 的雷达立方体:
EDMA_setSourceAddress (context->edmaHandle[MMW_DATA_PATH_EDMA_instance]、MMW_EDMA_CH_2D_IN_ping、 (uint32_t)&obj->radarCube [rangeIdx + 1]);
在这种情况下、雷达立方体指针只是得到一个参数。 他说什么?
" IWR16xx 中的 DSP 子系统简介" 描述了 EDMA 的功能、其中指出将执行"一维传输(使用 ACNT 指定要传输的字节数)"。 我想、ACNT 是在某个位置指定的、但进行单次 EDMA 传输会读取 单个线性调频脉冲/天线的距离单元、或在本例中读取单个维度的距离单元。
我希望能够清楚地解释我的问题。
--------
我正在使用 IWR1642 Boost ES1.0和 mmWave SDK 1.2.0.5、并希望在 CCS 中编辑 Industrial Toolbox 2.2.0中的毫米波演示。