This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS8802:LMP91000之间的差异

Guru**** 664280 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP91000, TPS8802EVM, TPS8804, TPS8802
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/933343/tps8802-difference-between-lmp91000

器件型号:TPS8802
主题中讨论的其他器件:LMP91000TPS8804

您好、E2E、

有一个 CO 传感器应用。 在烟雾和热量探测器 EERD 中、我发现子系统"气体检测模拟前端"中有两个传感器。

我想知道 TPS8802EVM 和 LMP91000之间的区别。  

谢谢你

此致、

Angela

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Angela:

    TPS8802设计用于烟雾报警器。 它具有适用于光电烟雾传感器、2端一氧化碳传感器、互连接口、压电式喇叭驱动器、电池测试负载的放大器和驱动器。 它还具有用于连接3V 或9V 电池的 LDO 稳压器和升压转换器、微控制器以及内部模拟电路。 TPS8804类似、但没有电池测试、喇叭驱动器、互连或升压转换器。

    LMP91000是一款适用于气体/化学传感器的 AFE、包括3端和2端一氧化碳传感器。 它具有可编程基准电压和放大器增益。 它还具有温度传感器。

    这两个系统都针对低功耗进行了优化。 TPS8802具有更宽的输入电压范围、并且具有用于连接到各种电源的稳压器。

    两个系统都支持2端 CO 传感器。 LMP91000支持3端 CO 传感器。 LMP91000还具有温度传感器。

    TPS8802设计用于带有 CO 传感器的烟雾报警器、其中 LMP91000设计用于气体/化学检测器。

    如果您正在寻找 CO 传感器的 AFE、LMP91000是更好的选择。 如果您需要具有稳压器的 AFE 和用于 CO 检测器的喇叭驱动器、TPS8802是更好的选择。

    我希望这能回答你的问题。 请随时通过电子邮件向我发送有关客户要求的更多信息、我可以为您推荐更适合的器件。

    最棒的

    授予