This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC2080:HDC2080的镂空尺寸

Guru**** 1624230 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC2080, HDC2010, HDC2010METER-EVM, HDC2080EVM, BP-BASSENSORSMKII
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/931514/hdc2080-cutout-dimension-for-hdc2080

器件型号:HDC2080
主题中讨论的其他部件: HDC2010BP-BASSENSORSMKII

大家好、

我们的客户需要有关 HDC2080设计指南的一些信息。 其数据表建议为传感器周围的开孔提供电阻。 但它缺少有关建议的镂空尺寸的详细信息。 我们能为您提供有关这方面的指导吗?

提前感谢!


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    镂空尺寸在某种程度上取决于所选的设计规则和 PCB 制造能力。 实际尺寸与热隔离和镂空产生的更低热质量无关。 一般而言、它们只需为所有布线、HDC2080和旁路电容器留出足够的空间。  

    如果他们想要查看我们已经完成的一些实现     、可以查看 HDC2010METER-EVM (具有 HDC2010)或 BP-BASSENSORSMKII BoosterPack (具有 HDC2080)。 HDC2080EVM 分离部分也可用作电路板尺寸的示例。  

    此致、
    Brandon Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    感谢您的回答。  BP-BASSENSORSMKII 似乎确实是镂空的良好参考。   由于我们的客户将使用镂空进行热隔离、因此他们在 PCB 的填充较少的区域中使用传感器、并且传感器周围会有足够的间隙。 在这种情况下、镂空是否仍然必要? 还是可以避开它?


    此致、

    Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    由于热响应时间的优势、我仍然建议使用镂空。

    它们不仅将 HDC2080与其他器件隔离、还将其与 PCB 的大部分部分隔离。

    此致、
    Brandon Fisher