This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1612:LDC1612 - IBIS 示例

Guru**** 1405050 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1612, LDC3114
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1196794/ldc1612-ldc1612---ibis-example

器件型号:LDC1612
主题中讨论的其他器件: LDC3114

尊敬的社区:

我想使用 LDC1612 IBIS 模型来仿真两个具有不同输入时钟频率的通道上的输出包络波形。

我的问题是:

1) 1)这是可行的吗?

2) 2)如果是、是否有人可以提供一些如何实现这一点的提示(以及理想情况下的示例)?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Varban、

    "输出包络波形"是什么意思?

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我是指 LDC 在 IN0A-IN0B 和  IN1A-IN1B 引脚对上生成的波形。

    此致、

    Varban

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Varban、

    IBIS 模型不会反映您所需的行为。  
    它们是数字引脚的端接模型、并不能真正反映器件的内部工作或其他引脚的行为。

    您可能正在寻找 LDC1612的 Spice 模型。 遗憾的是、我们目前还没有提供。
    我们将很快提供 LDC3114的 Spice 模型。 如果您感兴趣、请关注此论坛以获取公告和常见问题解答页面。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    非常感谢您的澄清!

    我仍然有点困惑-考虑到 LDC1612数字引脚的低频、IBIS 模型的实际用法是吗? 我经常看到在 PCB 开发期间确实需要 SI 仿真的器件的 IBIS 模型(例如高频收发器)。

    实际上、我将关注 E2E 社区中的 SPICE 模型。

    此致、

    Varban

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Varban、

    我不知道该部件的 IBIS 模型的背景。  
    正如您所说的、IBIS 模型 通常用于 SI 仿真、这意味着更高的速度。
    一个可能的因素是请求支持 PCB 优化。  
    另一个因素可能是努力 为每个模拟部件发布模型。

    John