主题中讨论的其他器件: TDC7200
您好!,
时钟是16MHz、使用模式0、传感器频率为1MHz、标准 ToF 测量。
我想测量通过 TDC1000的流速。 两个收发器之间的距离为1.73米、飞行时间为1.73米、约为1200 us。 不过、我现在通过寄存器配置监控窗口、无论如何配置、最大长度都仅为700us 左右。 通过观察、我发现无论配置1或2如何、T0的寄存器配置都基本保持不变。
下面是 TDC1000寄存器配置和最远700us 检测窗口的波形图。
?该逻辑、该寄存器的配置可以测量大约1200us 的时间