This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM63:如何在一台计算机上使用电路板

Guru**** 670150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM96000
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1225934/lm63-how-to-use-to-boards-with-one-computer

器件型号:LM63
主题中讨论的其他器件:LM96000

您好、E2E 专家!

你好。

将此 E2E 博文用于参考: (+) LM63:技术咨询-传感器论坛-传感器- TI E2E 支持论坛

是否可以在一台计算机上运行两个软件实例? 我需要同时运行8个风扇模块。

此致、

CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您在传感论坛发帖。

    我在我的设置上测试了这个,但我无法在一台计算机上打开 GU 的两个实例。

    此致、

    Nicole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nicole:

    你好。

    您是否有任何其它产品可以同时支持8个风扇模块?

    此致。

    CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是我们的风扇控制器产品系列: https://www.ti.com/sensors/temperature-sensors/products.html#2192=PWM%20output&

    LM96000的 FAN 通道最多、仅有3个。 没有8通道产品。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ren、

    你好。

    好的、谢谢、但我不在寻找我要寻找的 PWM 控制器的温度传感器。 使用 PWM 分离器电缆是否会在这些评估板上正常工作?

    此致、

    CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从理论上讲、一个 PWM 输出可以连接到多个风扇、但您需要验证所拥有的资源是否能够支持风扇的负载。 您的电路板上应该有一个分立式 FET 驱动器电路;风扇控制器 IC 不能直接为风扇供电。

    谢谢。