请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMP123 您好!
TMP123数据表指定的最大绝对输入电压为7V。
无论 V+电压如何、都是这样吗?
例如、如果 V+= 3.3V、最大 SCK 输入电压可能为7V?
此致、
K.Hirano.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 K.Hirano -
数据表指出最大值适用于所有输入电压(第2页的注释2)、SCK 为开漏。 I2C 规范不禁止为 VDD 施加较高的电压、 尽管我个人从未见过具有上拉至任何5V 以上电压的 I2C、但控制器指定的工作逻辑电平似乎始终在此主题中占主导地位、或使用电平转换器、因为 I2C 协议的许多时序和电平限制取决于具体情况 为多少。 最佳做法是对彼此通信的器件使用相同的电压轨。 (几乎所有协议都是如此)