请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PGA305 请告诉我是否未使用 INP+/-的引脚、是否可以悬空?
除了上述内容、客户希望了解 ADC 采样率的规格、输出速率和响应时间的参数是什么?
此致、纽约
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请告诉我是否未使用 INP+/-的引脚、是否可以悬空?
除了上述内容、客户希望了解 ADC 采样率的规格、输出速率和响应时间的参数是什么?
此致、纽约
大家好、
请告诉我是否未使用 INP+/-的引脚,是否可以悬空?
可以、可以将它们保持悬空。
[报价 userid="214367" url="~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1226647/pga305-inp-inp--is-not-used-also-floating-ok-and-adc-sampling-rate 通过以上命令、客户想了解 ADC 采样率的规格、输出速率和响应时间的参数是什么? [/报价]输出速率:
ADC 的数据速率为~7.8kHz 或128us。 通常这会显示在电气特性部分、但似乎没有在其中列出。 例如、您可以在概述部分找到该答案:
还有许多其他部分。
响应时间:
这里还有一个问题:
此致!
-Cole.