请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMP91050 嗨!
如果我没有正确理解数据表、
它看起来应该开始了
1) 1)写入命令 SDIO_MODE_EN
2) 2)写入数据0xFE
3) 3)写入命令 SDIO_MODE_en
4) 4)写入数据0xED
5) 5)读取(您要读取的任何寄存器)
第8.5.1.1节对我来说很有意思、它提到了 SDIO_MODE_PASSWD、但在数据表的其他任何地方都看不到这一点。 passwd 是我上面提到的步骤吗?
谢谢。
Cameron