This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP235:TMP235A4DCKT 的原理图审阅

Guru**** 1144270 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP235
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1223237/tmp235-schematic-review-of-tmp235a4dckt

器件型号:TMP235

大家好  

我们使用 TMP235A4DCKT 设计温度传感器。

您能帮助检查原理图吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hank 您好、

    感谢您在传感论坛发帖。

    外部滤波电容器(C60)过大。 TMP235的特点是具有1000pF 的最大容性负载。 该负载  在下图中显示为 CFILTER + CMUX + CSAMPLE 之和。 建议在保持一个针对指定 ADC 输入电容值的公差的同时、大大增加外部滤波器的值。

    TMP235数据表建议使用680pF CFILTER 来补偿 ADC 输入电容、而不会超过 1000pF 的最大负载。

    数据表中的第8.2.1.1节更详细地介绍这些设计要求。

    此致、

    Nicole