This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM63:LM63问题

Guru**** 670450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM63
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1221547/lm63-questions-of-lm63

器件型号:LM63

尊敬的团队:

它与 SMBus 时序有关、问题说明如下:
1.本材料是否符合 SMBus 2.0或3.0规范?
2.如果 THD;DAT (ns)小于规格值,是否有建议的调整方法?

非常感谢。

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM63是在 SMBus 3.0发布之前发布的。 它专为 SMBus 2.0规范而设计、但这并不导致它与3.0不兼容。  

    控制器创建的 HDDAT 与目标(LM63)创建的 HDDAT 之间存在差异。 不能更改由 LM63创建的 HDDAT 的时序。 如果控制器违反了 LM63的 HDDAT 要求、LM63可能会错误解释事务。 通常、当控制器违反 HDDAT 时、目标器件(LM63)不会确认事务的地址帧、事务无法继续进行。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的任用户:

    感谢您的答复、 我已经知道我们应该遵循2.0规范、但我想确认是否有其他方法来调整 SMBus 时序(通过软件或硬件)?

    如果没有、我们是否有合适的解决方案可以推荐给客户? P2P 更好。

    非常感谢。

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy:  

    我之前提到过、不能更改由 LM63创建的 HDDAT 的时序。 此外、LM63可能与生成零保持时间的控制器不兼容。 从 LM63的角度来看、这方面没有什么可做的。

    谢谢。