https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1221134/lm92-i2c-setting-questions
器件型号:LM92主题中讨论的其他器件:TMP1075、 TMP275、 TMP112
大家好、
有关器件的 I2C 设置的几个问题。
在 POR 事件期间、I2C 总线是否也会变为空闲状态? (无需应用9个时钟或通过 I2C 进行其它复位?)
2.数据表指出 I2C 总线的 SDA 可以设置为"L"并在读取温度时停止。
此时、可通过施加9个时钟来复位 STOP (直到 SDA 变为"H")。
另外、电气特性的注17指出、如果 SDA 或 SCL 在超时期间或更长时间内保持为"L"、器件本身会复位(SDA 和 SCL 改为"H")。
由于 SDA 可以在"L"处停止、用户是否需要应用时钟? 或者是否没有必要应用 时钟(逻辑)、例如因为器件 可能会因超时而自行复位?
另外、我们是否有更新的器件建议?
此致