请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:FDC2214 您好!
我有一个 FDC2214EVM、我已拆下 MCU 并连接了我自己的 MCU。 我能够读取寄存器并获得文档中写入的正确标准值。
例如、设置配置(0x1A) I send:
0x55 (0x2A、0)-> ACK
0x1A -> ACK
0x1E -> ACK
0x81 -> ACK
在大约100ms 的等待时间之后、我请求0x1A、并且只获取默认值。
为了阅读我再次发送:
0x55 -> 0x1A ->在0x54上停止并请求(2A 和1)
感谢任何帮助!
最好的翻新
西蒙