This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP432:TMP432在 DXP2和 DXN2上悬空引脚

Guru**** 1118110 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP432, TMP431
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1219200/tmp432-tmp432-floating-pin-at-dxp2-and-dxn2

器件型号:TMP432
主题中讨论的其他器件: TMP431

你(们)好

我们在设计中使用 DXP1/DXN1。 如果 TMP432的 DXP2和 DXN2悬空、哪个参数或参数将受到影响?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我建议改用 TMP431。 如果您没有将一个结接至 DXP2、ALERT 引脚将在通道2二极管故障时被置位。 您必须使用 配置2 寄存器中的 REN2位禁用通道2、然后清除任何现有警报、这样 ALERT 才能继续正常运行。 如果未使用 ALERT 引脚、则可以忽略这些问题。

    谢谢。