请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
我使用 PSIM 来油漆电机驱动器控制电路、并生成代码以进行编码、通过 CCS 将其刷写到 f28379d。 我的命令是 VD = 0、VQ = 0.5V、rad =三角波、当我打开电源和闪存代码时、我可以在 PSIM DSP 示波器中检查波形、我获得正确的计数和 WM 反馈、 但我对等离子 Ib IC 的反馈总是直线,在我的仿真中,它们应该是正弦波,我找不到我的错误,是硬件还是电路程序中的错误?