This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5056-Q1:电压噪声

Guru**** 1282180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1216902/drv5056-q1-voltage-noise

器件型号:DRV5056-Q1

大家好、

我的客户希望最大程度地降低电压噪声。
除了方框图中的旁路电容器和 RC 滤波器外、是否有其他有效措施?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akito-San,

    不考虑温度或机械噪声源、这些实际上是该器件降低传感器噪声响应的唯一选择。  在输出端使用 LPF 并通过更多去耦来稳定 VCC 是影响器件相关噪声的最佳方法。

    如果温度波动快速、并且磁体和传感器之间波动不均匀、则这可能会影响温度补偿的质量、如果存在机械振动、这也会以噪声的形式出现在输出端。

    谢谢。

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott - San

    感谢您的支持。

    此致、