This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA460PSM-EVM:如何获取回波的原始数据?如何在不使用 EVM 的情况下使用该器件?

Guru**** 665180 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA460, BOOSTXL-PGA460
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1216515/pga460psm-evm-how-to-get-the-raw-data-of-echo-and-how-can-i-use-the-device-without-evm

器件型号:PGA460PSM-EVM
主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-PGA460、PGA460

大家好、

我购买了 BOOSTXL-PGA460超声波器件、并下载 EVM 才能使用。 但现在我有一些问题需要解决、因此这里有两个问题:

  1. 由于一些原因、我想获得格式为.wav 的回波的原始数据、您能告诉我如何操作吗?
  2. 为了使该器件的使用更加方便、我希望使用 Matlab 或 python 来驱动 PGA460器件、是否可以通过某种方法来实现?

期待您的回复,谢谢!

此致、

樱桃