您好!
我正在处理一个信号范围为10uV 至10V 的换能器应用。 我需要一个单位增益缓冲器 、然后是50Hz 有源低通滤波器。
有人能帮助我为此类应用推荐低功耗精密运算放大器吗?
此外、还将指导您如何在需要这种低输入信号电压时进行设计。
谢谢。
Hitesh
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Mareks、您好、
感谢您对精密放大器的快速响应和建议。 我还有以下问题:
谢谢。
Hitesh
请查看我的内联答案:
话虽如此、为了能够测量10V 至10uV 的输入信号、您 可能 需要分别将增益从1切换到1000。
Mareks、您好、
这解决了我的很多问题,谢谢!
我们的系统信号的频率范围非常低、即0.1Hz 至10Hz。我相信、GBP 对于 OP191应该不是问题、并且 Vnoise_total 应低于1uV、是吗?
我们的示波器仅用于制作具有缓冲器和低通滤波器的信号接收器板。 他们正在使用一种非常高端的 A/D 转换现成电路板、具有+/-10V 输入信号和1.19uV 输入分辨率、因此在测量方面无需担忧。
谢谢。
Hitesh