This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC1080:如果我在2.5V 下工作、会发生什么情况?

Guru**** 1179240 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC1080, HDC2080
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1209194/hdc1080-what-happens-if-i-operate-at-2-5v

器件型号:HDC1080
主题中讨论的其他器件: HDC2080

您好!

因此我们希望 HDC1080的工作电压为2.5V。 我知道数据表规定的电源电压至少为2.7V、但是如果我尝试在2.5V 下运行、会发生什么情况?

我还看到有较新的可用器件、即 HDC2080、它可在低至1.62V 的电压下运行、但这需要更改 PCB 和固件。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    2.5V 超出最低工作电源电压范围。  虽然器件可能会运行、但在建议的运行条件之外运行时、我们无法保证功能或精度。   

    遗憾的是、具有更宽电压范围的 HDC1080、我们无法完全替代它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。 虽然我并不期望在指定电压范围之外运行时有任何保证、但我希望您或许能够确认、例如、器件 I2C 是否会继续运行、传感器是否会以未知的精度工作。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我检查一下、我们是否有一些有关器件功能最低电压的测试数据。  我会让你知道我能找到什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间。  数据表中的所有参数均保证最低电压为2.7V、我们无法保证在超出规格的情况下运行。  该器件可能在2.5V 时正常工作、但我们没有测试到该电压、因此我无法为您提供数据表规格之外的器件使用指南。